大家好
我的设计是两种板子上各有一个6657 通过srio通信 上电要检查Port OK 如果其中一块有问题 另外一块就会等待 这个等待时间怎么计算?
手册上说:
Timeout interval value, is in the range provided by:
• Shortest: SRV_CLK * TIMEOUT_VALUE * 3
• Longest: SRV_CLK * TIMEOUT_VALUE * 4
这里的SRV_CLK 指的是啥 取值是多少?
另外 我还在两个板子上做了看门狗复位 也就是说:当板1不给板2执行srio的写 就会系统RESETFULL复位 或者当板2不给板1执行srio的写 就会系统RESETFULL复位
但即使这样执行了复位 感觉两个板子之间也建立不起正常的srio通信了???