C6748DSP版本使用的是HPI引导方式,我自己用hex6x.exe将out转换出来的bin文件是这样的:头一个字是程序入口地址,然后跟着section的大小、load地址及数据等内容,如下图。
用之前的人留下来的一个exe小程序转换出来的是这样:研究了一下hpi引导代码,头一个字是段的数目,而且字节顺序需要反一下0x10 00 00 00--->0x00 00 00 10
,load地址和run地址也没有重复生成,一共16个sections,如下图。
部分map文件内容: 数了一下,确实是16个段
OUTPUT FILES: hpiboot2.bin [b0..b7]
CONTENTS: 10000000..10095323 BOOT TABLE
.bios : btad=10000000 dest=c4601140 size=000046a0
.data : btad=100046ac dest=c4633348 size=00000168
.pinit : btad=1000481c dest=c4601124 size=0000000c
.text : btad=10004830 dest=c4572e20 size=00079a80
.cinit : btad=1007e2b8 dest=c45ec8a0 size=00014884
.switch : btad=10092b44 dest=c46330b0 size=00000294
.gblinit : btad=10092de0 dest=c46335d0 size=000000d0
.sysinit : btad=10092eb8 dest=c4632640 size=00000560
.trcdata : btad=10093420 dest=c4601130 size=0000000c
.rtdx_text : btad=10093434 dest=c46290e0 size=00000fc0
.const : btad=100943fc dest=c4631c60 size=000009c5
.args : btad=10094dcc dest=c4572e18 size=00000004
.hwi_vec : btad=10094dd8 dest=1182d800 size=00000200
.trace : btad=10094fe0 dest=1182da00 size=00000200
.log : btad=100951e8 dest=1182ddd8 size=00000018
.sts : btad=10095208 dest=1182dc00 size=00000110
想问一下,这个段的数目有没有hex6x选项可以直接生成,我查了一下C6000汇编的那个文档也没找着,还有上述文件里面的字节顺序为什么和正常我们数据手册里看到的地址是相反的,求指点谢谢~~