This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
CCS执行到C66xx_0: GEL Output: Power on all PSC modules and DSP domains...报错;
Global_Default_Setup() cannot be evaluated.
Driver did not attempt to read memory at 0x02350128;
是不是DSP 坏掉了?
是突然出现这种现象的吗?
请重新上下电,或者复位之后再次尝试。
也可以手动在ccs->script中加载看看。
您好!有两块板子,其中一块是正常的,;另外的一块一直是这问题。重新上电和复位均不能解决这个问题。您那里有什么建议么,多谢
另外的一块一直是这问题
这块板子是否是no boot模式下测试的。
量一下电压 复位 和DSP的SYSCLKOUT,看一下DSP是否稳定工作,和正常的板子对比看一下,是否有异常。
是在烧写镜像文件时就有此问题,scripts>> >>global_default_setup;电压、复位都正常,DSP的SYSCLKOUT有输出;但是不能判断DSP是否稳定工作。没有找到问题点,请指导,多谢!
电压、复位都正常,DSP的SYSCLKOUT有输出
跟正常的板子都对比过了吗?如果都正常,DSP应该是稳定工作了的。并且jtag连接也没有问题的吧。
是在烧写镜像文件时就有此问题,
没有烧写镜像之前,调试程序有没有出现过这个问题?请确保boot mode为no boot模式,防止已烧写的程序启动干扰。
不太清楚了,烧写一个程序看看能不能跑起来,能跑起来应该不是DSP的问题。
global_default_setup主要是做PLL和DDR的配置,测试一下STK中的例程看看,STK的例程中包含PLL和DDR的初始化,不使用GEL文件也可以。