Part Number: TDA4VM
Dear Sir:
在tda4 sdk 获取网站有RT linux 和linux 两个linux版本,如下:

请问:
Q1:该RT linux 实时linux 版本和非实时linux 有什么区别,是否可以直接替换为RT linux 使用
Q2: 网站上看到8.0 之后有的RT linux ,8.1 RT版本也更新了。 问下是不是RT的release节奏跟非RT 后续保持同步
Q3:RT linux 实时内核版本是不是基于linux 开源社区的patch 直接生成,TI有没有其他修改。除了内核其他模块儿两个版本有没有差异
谢谢