Part Number: TDA4VM
Hi,
看文档只说了CSI带宽,没有说明具体支持的Camera分辨率限制。
1500W 画面4:3 4472 x 3354的单个Camera是否支持呢?
CSI对长x宽是否有限制,比如最大支持多少行、多少列。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,链接如下,有答复会尽快给到您,谢谢!
1500W
您好,请问下1500W画面指的是?
与您提供的分辨率一样, CSIRx 支持的最大分辨率为 64K x 64K ,每个 CSIRX 实例可支持 10Gbps 的最大带宽。 如果此分辨率为 4472 x 3354 的图片占用带宽 < 10Gbps,那么是支持该图像的。
非常感谢!
1500W 画面4:3 4472 x 3354的单个Camera是否支持呢?
意思是1500W的Camera,画面比例是4:3。
CSIRx 支持的最大分辨率为 64K x 64K ,每个 CSIRX 实例可支持 10Gbps 的最大带宽。
最大支持64000 x 64000像素的图像,那保证带宽的前提下, 4472 x 3354是满足的。感谢!