背景:在嵌入式平台没有pc平台的但dcc_tool
需求:能否提供一下dcc_gen_linux的源码或者编译一个dcc_gen_qnx文件,实现嵌入式设备上的功能实现
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好我们已收到您的问题并升级到英文论坛,链接如下,如有答复将尽快回复您。谢谢!
您好,能否请您再具体说下您的需求?这样我们再为您请求其他工程师的帮助。
您好,此工具用于将 DCC xml 文件转换为二进制格式,是可用于 Linux 的离线工具。 在目标上不支持运行。 请问您为什么要在目标或 QNX 上运行? 在目标上运行的 QNX 或 Linux 实际上不需要运行此工具,它们将只解析二进制文件并使用 ISP 参数。
您是说 LDC LUT吗?一旦我们支持使用控制命令更改 LUT 参数,它就也可以在 QNX 中使用。
一旦我们支持使用控制命令更改 LUT 参数,它就也可以在 QNX 中使用。
很抱歉目前我们还不支持该功能,这周内工程师会添加该功能并共享。
由于同一批镜头实际参数有误差,需要在板子上动态生成该二进制文件,以解决差异化问题。还请提供转换代码,谢谢!
您是不是指当usecase / 图形运行时, LUT 将动态更新? 如果不是的话,我们始终都可以在应用中计算 LUT,在应用空间中映射 LUT/ mesh buffer,复制更新的参数并取消映射mesh image。是吗?
即使正在运行,如果 LUT 通过映射网格图像进行更新,您可能会看到一个或两个帧不对。 但一旦完成更新就没问题了。要是问题是这样的话,您可以将mesh image声明为图形参数,然后可以取消队列、更新网格图像并重新排队。