This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DM365 码率控制问题



请教一个问题,我使用CVBR (rcAlgo = 3)进行码率控制,targetBitRate 为 0.6倍的maxBitrateCVBR ,QP设置20-50, 场景复杂度增加的情况下码率并没有冲上maxBitrateCVBR 。修改CVBRsensitivity 和 maxHighCmpxIntCVBR变化也不大,晃动镜头的时候码流保持在targetBitRate 水准下。

现在请问

1.如何理解CVBRsensitivity 和 maxHighCmpxIntCVBR ,使用CVBR需要注意些什么问题?

2.有没有其他办法代替 CVBR ,使得既能实现变码率又能控制最高码流?

谢谢各位的解答。