This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] TDA4VM: 如何使用 Linux 读取 J7 系列 SoC 上的片上温度

Part Number: TDA4VM


J7 系列 SoC 上有多个片上传感器。如何使用 Linux 读取温度?

  • J7 系列 SoC 具有多个片上传感器,可读取不同域中的 SoC 温度。

    这些传感器包含在 VTM 模块中。VTM 表示电压热管理模块。

     

    所有传感器基本上都通过执行 ADC 转换来读出温度并输出数字值,

    并且我们使用多项式方程来生成 ADC 值与温度的查找表,反之亦然

     

    例如,在 J721e/TDA4VM 上:

    在 Linux SDK 上: https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-LINUX-J721E

    我们需要在上面添加 2 个补丁来使用 Linux 获取温度读数。

    1. 用于为 VTM 模块添加器件树节点的补丁。
    2. VTM 温度传感器驱动程序补丁。

    下表列出了 J721e 和 J7200 多个 Linux SDK 版本的补丁 zip 文件。当我们有更新的 SDK 和更新的 J7 SoC 系列器件时,此信息将更新。

     

    添加补丁、编译映像并将更新的映像复制到 SD 卡的步骤:

    Download the specific SDK/SOC zip file that is required & rename it as vtm.zip
    Unzip the vtm.zip to the $PSDK_Linux/board-support/linux-* folder
    cd $PSDK_PATH/board-support/linux-*
    git am vtm/*
    cd ../..
    make linux
    
    
    Insert the Linux SDK SD card.
    
    Edit the file $PSDK_PATH/Rules.make
    Set DESTDIR=/media/$USER/rootfs
    cd $PSDK_PATH
    sudo make linux_install

    SoC

    SDK 8.0 上的补丁

    SDK 7.3 上的补丁

    SDK 7.1 上的补丁

    SDK 7.0 上的补丁

    J721e/TDA4VM

    SDK_8.0.zip

    SDK_7.3.zip

    SDK_7.1.zip

    SDK_7.0.zip

    J7200

    SDK8.0.zip

    不适用

    不适用

    不适用

    使用更新的映像引导 Linux 后,我们可以使用以下命令读取温度:

    cat cat /sys/class/thermal/thermal_zone*/temp

    报告的温度将以毫摄氏度为单位。