专家好:
我们使用IPNC 2.6 SDK,采集720P60、1080P30时图像都是正常的。但是当采集1080I60时,图像会有抖动。
请专家帮忙看下原因!谢谢~~
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
专家好:
我们使用IPNC 2.6 SDK,采集720P60、1080P30时图像都是正常的。但是当采集1080I60时,图像会有抖动。
请专家帮忙看下原因!谢谢~~
你好,
请问你使用的是场编码还是帧编码?从video看,感觉是输入的图像本身就上下就抖动了。你的输入可以输入到别的上面看看么?
谢谢专家回答。
视频源没有问题,我们接显示器看图像时正常的。
帧编码、场编码怎么确定?我们沿用IPNC 2.6sdk 的编码方式,逐行的信号都是好的,但是隔行就抖。
你好,
默认的配置是帧编码(可以检查h264enc编码参数获得该信息)。如果是隔行输入,需要把两场信号变成一帧图像,请问你是一场垂直放大两倍,还是直接两场拼接起来?RSZ输出地址分配有没有问题?
你好,
那你是否只对一场数据做放大,丢掉另一场数据(rsz不输出)?
你好,
你把使用RSZ输出的场的状态都打出来看看,看是否有奇偶场交替?检查场状态请看MODESET寄存器的bit15。
专家好,请问“RSZ输出的场的状态”怎么查看,看哪些寄存器呀?
谢谢~
Hi,
请问你具体是个什么接法? 368内部做了解交错了没有?
前端用了个什么AD解码芯片?
你好:
我前端用的是SONY 的6300机芯,直接输出1080I,外同步方式,用的是IPNC RDK,参考YUV_Sensor_Integration_Guide_IPNC_DM36x.pdf这篇文档进行更改,并在MT9D131的基础上更改的;
我怀疑程序没有进行解交错。因为我将avServer的参数改为720P压码输出,可以从网页端看到视频输出为720P60fps;正常应该为720P 30fps;
抖动问题已经解决。增加DEI功能就行,其中captureRawInMode设为AVSERVER_CAPTURE_RAW_IN_MODE_DDR_IN,不能使用ISIF_IN;
现在还有一个问题,压码1080P,帧率只能到10帧,设为15帧以上会出现画面闪动的问题;
是否DM368在1080i 60fps输入源下,进行DEI,压码只能到到10帧?
GreenTi liu 说:您好,请帮忙分析下~
我看了你的寄存器配置,想请教个问题
ipipe SRC_COL reg val is : 0x000000b1,这个寄存器在哪设置的,我在issdrv_captureApi.c里设置没有作用啊,不知道其他什么地方被修改了?谢谢