各位好,请教一下几个问题:
1、 MCU域上的RTOS应用程序是否在DDR上运行?
2、 如果MCU域上的RTOS应用程序在DDR上运行,主域崩溃是否会影响MCU域上RTOS应用程序的运行?
3、 MCU域上的RTOS应用程序也可以在OSPI上运行,对吗?
4、 如何将MCU域中的RTOS应用程序配置为在DDR或OSPI上运行?这两者有什么区别?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
可以在DDR上运行。
如何将MCU域中的RTOS应用程序配置为在DDR或OSPI上运行?
OSPI是启动模式,详细细节可参考TRM 4.6.4 OSPI Bootloader Operation
一般来说是将程序烧写在OSPI flash上,然后可以将程序搬移到DDR上运行。
如果MCU域上的RTOS应用程序在DDR上运行,主域崩溃是否会影响MCU域上RTOS应用程序的运行?
由于DDR是在主域中,所以主域崩溃是有可能影响MCU程序运行的,具体还要视情况而定。
内部的ram也可以的。
PDK中有示例,可参考ti/build/j721e/linker_r5.lds 修改:
63 .intvecs : {} palign(8) > VECTORS
64 .intc_text : {} palign(8) > VECTORS
65 .rstvectors : {} palign(8) > RESET_VECTORS
66 .bootCode : {} palign(8) > MSMC3
67 .startupCode : {} palign(8) > MSMC3
68 .startupData : {} palign(8) > MSMC3, type = NOINIT
69 .text : {} palign(8) > DDR0
70 .const : {} palign(8) > DDR0
71 .rodata : {} palign(8) > DDR0
72 .cinit : {} palign(8) > DDR0
73 .pinit : {} palign(8) > DDR0
74 .bss : {} align(4) > DDR0
75 .far : {} align(4) > DDR0
76 .data : {} palign(128) > DDR0
77 .sysmem : {} > DDR0
78 .data_buffer : {} palign(128) > DDR0
79 .bss.devgroup* : {} align(4) > DDR0
80 .const.devgroup*: {} align(4) > DDR0
81 .boardcfg_data : {} align(4) > DDR0