Other Parts Discussed in Thread: CCSTUDIO
问:
您能否提供一份“C6657 和 C6657-EVM 快速入门指南”,帮我实现快速产品开发?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
问:
您能否提供一份“C6657 和 C6657-EVM 快速入门指南”,帮我实现快速产品开发?
答:
C6657 和 C6657-EVM 快速入门指南
引言:
这份主要常见问题解答文档将利用 C6657 评估模块 (EVM) 和 SDK,帮助您了解 C6657 处理器器件的功能和特性。浏览这些常见问题解答列表将帮助客户获得有关 C6657-EVM 的良好实践操作经验,并帮助他们更顺畅、更快速地进行定制产品开发。
C6657 EVM - TMDSEVM6657LS

内容列表
为了获得顺畅的体验,请用户按顺序执行这些步骤。
针对 C6657 处理器发布了多个版本的 SDK。截至撰写本文档时, 最新版本如下所示。
===========================================================================================
SDK 名称 - PROCESSOR-SDK-RTOS-C665x 06_03_00_106
下载链接 -http://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/C665x/latest/index_FDS.html
===========================================================================================
有关较早版本的 SDK,请访问https://www.ti.com/tool/PROCESSOR-SDK-C665X
点击
-->“之前版本”:https://www.ti.com/tool/download/PROCESSOR-SDK-RTOS-C665X#previous-versions
请确保 C6657-EVM 的版本号与 SDK 版本匹配。
由于 PROCESSOR-SDK-RTOS-C665x 06_03_00_106 经测试可在 CCS 9.3.0.00012 版中成功运行,且没有任何错误,因此建议用户继续使用此 CCS 版本。
但是,用户可自行选择使用更高版本的 CCS。如果在使用与 SDK 不兼容的 CCS 时遇到错误,TI 无法保证能够提供解决方案。
=========================================================================
IDE 名称 - CCSTUDIO_9.3.0.00012
下载链接- https://www.ti.com/tool/download/CCSTUDIO/9.3.0.00012
=========================================================================
3.a) 如何运行 C6657 EVM 的开箱即用演示。
(+) [常见问题解答] TMS320C6657:如何运行 C6657 EVM 的 OOB 演示?OOB 演示由什么组成?- 处理器论坛 - 处理器 - TI E2E 支持论坛
它包括 EVM 介绍、诊断测试、基准测试、闪存测试(NOR、NAND、EEPROM),以及内部和外部存储器测试等。
3.b) 如何在 C6657 EVM 上构建和运行平台测试?
4.a) 如何设置开发环境并在 EVM 和开发 PC 之间建立连接。
=========================================================================
更新 C6657 EVM 上内置 XDS 仿真器的固件(这一步是可选操作)
=========================================================================
如何在 C6657 EVM 上完成“Target Configurations”和“Test Connection”
=========================================================================
如何在 C6657 EVM 上加载和运行 DSP gel 文件
=========================================================================
4.b) 如何生成基于 CCS 的 PDK 示例。
4.c) 如何重新编译 PDK 和 SDK 示例。
4.d) 如何构建 IBL –
|
编译环境 |
常见问题解答链接中的步骤 |
|
使用 Windows 10 |
|
|
使用 Linux |
4.e) 如何将 IBL(中间引导加载程序)刷写到 EEPROM 中,以及如何将应用程序二进制文件刷写到 NOR 中?如何引导 IBL + 应用程序。
以下视频中介绍了相同的步骤:
4.f) 如何在 C6657 EVM 上编译和运行 IPC 示例。
以下视频中介绍了相同的步骤:
其他重要链接和资源
C6657 EVM
购买网址: TMDSEVM6657 评估板 | 德州仪器 TI.com.cn
原理图和其他硬件文档: https://www.einfochips.com/partnerships-and-alliances/device-partnerships/texas-instruments/tms320c6657-evm/
C6657 处理器:
软件 - https://www.ti.com.cn/product/cn/TMS320C6657#software-development