从trm的表中可以看到AM335x对nand的支持是从512Mb到64Gb,我想问的是小于512Mb和大于64Gb的nand支持吗?
还有,另一张表显示page的大小支持1K,2K,4K,8K四种,那么对于早期的512大小的nand支持吗?
希望TI的专家解答一下。
注:不考虑使用nand启动的情况,只考虑GPMC对nand的支持
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
从trm的表中可以看到AM335x对nand的支持是从512Mb到64Gb,我想问的是小于512Mb和大于64Gb的nand支持吗?
还有,另一张表显示page的大小支持1K,2K,4K,8K四种,那么对于早期的512大小的nand支持吗?
希望TI的专家解答一下。
注:不考虑使用nand启动的情况,只考虑GPMC对nand的支持
hi,
ECC的部分我暂时不考虑,我会直接关掉ECC。
从文档中的nand启动流程上看,当发现列表之外的nand的时候,会有一个updata table的动作,看来512Mb到64Gb的列表中的ID号并不是绝对的限制。
但是那个page的大小只有00=1K,01=2K,10=4K,11=8K,四种情况,已经没有扩展的余地了,对于512page的nand能支持吗?
ECC不能关掉,如果关掉,你怎么处理坏块?
ID的限制来自启动,也就是启动的rom code