This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

EDMA3几个问题



hi,experts:

关于EDMA3几个疑问:

1.

是不是说EDMA3拷贝时候,能用ACNT和BCNT拷贝完成的,就不要使用CCNT,

如果能够CCNT=1拷贝完成的话,肯定比CCNT=num>1;启动多次传输效果高吧?

2.EDMA vs qdma

QDMA既然各方面都优于EDMA,为什么EDMA还有存在必要?

QDMA是不是速度比EDMA快呢?Quick DMA 的quick体现在哪里?

3.edma vs memcpy

利用EDMA拷贝数据从SDRAM到SDRAM的话,与memcpy(从sdram到sdram)相比

效率如何?我测试的感觉是还不如memcpy?

 

Best Regards!

  • 你好,

    1, CCNT是用于3D copy的,但EDMA3本身不支持3D copy,需要加入chain来支持。如果你的copy是两维的,CCNT设置为1即可。

    2.EDMA支持事件触发,但QDMA不可以。

    3.速度上EDMA在传输大批量数据的情况下应该是优于memcpy,而且EDMA copy数据不占用ARM/DSP的资源。

  • Chris Meng 说:

    你好,

    1, CCNT是用于3D copy的,但EDMA3本身不支持3D copy,需要加入chain来支持。如果你的copy是两维的,CCNT设置为0即可。

    你好,Meng,你看了sprue23d的例子的话,那里面即使CCNT不是3D copy 也可以用的。

    只不过CCNT=1罢了。另外即使数据是两维的,CCNT也不能设置为0啊,必须设置1.

  • 你好,

    抱歉,前面写的有误,对于2D传输,CCNT应该=1

    如果你不使用chain,即使CCNT>1,也无法实现3D传输。

  • 3D 对于内存拷贝来说,到底意味着什么,我还不是很清楚的,感觉2D够用了啊。

    仍然非常感谢!

  • Chris Meng 说:

    3.速度上EDMA在传输大批量数据的情况下应该是优于memcpy,而且EDMA copy数据不占用ARM/DSP的资源。

    Chris Meng:

    关于第三点,我不同意你的看法,而且我自己亲自做实验,对于一块图像数据进行x和y

    方向上的缩放,隔点取数据。使用EDMA3进行数据搬运,用了AB-sync的,CCNT>1,

    要启动多次拷贝,实验结果,反而比没有使用EDMA3直接遍历图像数据 还要慢。

    关于你说的不占用资源,但是,EDMA拷贝完成之后要等待,也是一个问题。

  • 你好,

    请参考EDMA文档下面相关内容,了解什么样的传输可以使EDMA速度最优:

    Read/Write Command Optimization Rules