我想选用TI的335X,用在一个工业领域的产品上,对可靠性要求比较高,要求故障率低于万分之一。原来一直用的NOR FLASH,335x如果用NOR FLASH的话占用的管脚比较多,其它很多外围资源都不能用了,现在考虑用NAND,但是一直担心NAND的可靠性,不知道各位达人对NAND的可靠性怎么看,有没有好的建议或者是好解决方案
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想选用TI的335X,用在一个工业领域的产品上,对可靠性要求比较高,要求故障率低于万分之一。原来一直用的NOR FLASH,335x如果用NOR FLASH的话占用的管脚比较多,其它很多外围资源都不能用了,现在考虑用NAND,但是一直担心NAND的可靠性,不知道各位达人对NAND的可靠性怎么看,有没有好的建议或者是好解决方案
可否采用16-bit address and data multiplexed NOR Flash device
据我了解管脚复用的NOR都是1.8V供电的,这样的话芯片IOBANK供电会变得复杂
可以使用管脚复用的方式,外加锁存器,然后链接非管脚复用的NOR flash,具体可以参考ICE的原理图
关于nand的可靠性,我觉得应该找nand的厂家,例如说micron,hynix等
价格您可以通过渠道去查查,不过对于大容量的需求,emmc应该性价比不低的