现在正在做6467T的开发,使用的是DVSDK3.10。想用CMOS sensor替换到EVM上的解码芯片作为视频输入。现在的问题是无法找到该芯片对应的VPFE、VPBE的文档。望有经验的人给予帮助。谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
现在正在做6467T的开发,使用的是DVSDK3.10。想用CMOS sensor替换到EVM上的解码芯片作为视频输入。现在的问题是无法找到该芯片对应的VPFE、VPBE的文档。望有经验的人给予帮助。谢谢!
你好:
想问下这篇文章中CHn_CTRL等寄存器的值是在哪个文件里修改,望给予指点,谢谢!
提供几点建议供参考:
1. 搜索寄存器名或者寄存器某几位的含义作为关键字。
2. 搜索 #define里面一系列寄存器的base address, 这个可以去memory map章节里面去找。
3. 查看 CHn_CTRL寄存器的offset,通过offset去搜索
BR,
Eason