各位,我现在有TI 的 6467T EVM板,视频输入是通过TVP7002/5147解码得到的数据(应该是BT.656或者BT.1120的)。因为其VPIF也支持sensor输入,所以现在想将这部分全部弄掉改成一个CMOS sensor输入(Bayer RGB data格式)。问题是:
1. 驱动文件夹drivers/media/video/davinci中有两个CCDC描述文件:dm365_ccdc.c和dm646x_ccdc.c。6467T是支持BT.1120输入的,而只有前者代码中才有关于这一标准的表述,故认为前者应该是本芯片CCDC的驱动描述。但与TI-china的邮件中被回复:”DM6467T的视频口架构和DM365的视频口不一样“,并且其推荐我阅读VPIF的文档,但VPIF文档并未描述CCDC。这里想请大家帮忙指点下其CCDC的描述和代码位置。
2. 如前所述,想将视频输入改为CMOS sensor。在这期间阅读了很多文档,不过感觉层与层之间的调用很复杂,文档与代码结合的也不是很好。这里只认识到需要在内核中添加进所需sensor的驱动,其他部分如CCDC内的色彩转换在dm365_ccdc.c(问题1中)中似乎已经体现了这一内容。encodedecode代码本身应该不需改动。至此代码不知如何再去改了。这里想请大家指导下像这种输入器件变化时(decoder chip -> CMOS sensor)需要修改的文件有哪些?
本人新手,还望各位不吝赐教,谢谢!