使用C6678LE EVM ; CCS4.2.4; 板载的 560 和100 仿真器(用100仿真器时 560是拔下来的)
程序使用了 EVM 里附带的光盘的程序(试了好几个); 和自己编的测试程序
debug 时全部出现无法看到core register 的问题 截图如下:
点击 core register 时没反应
console 显示 callstack 找不到 frame pointer
除此之外一切正常 怎样才能看到register的值?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
使用C6678LE EVM ; CCS4.2.4; 板载的 560 和100 仿真器(用100仿真器时 560是拔下来的)
程序使用了 EVM 里附带的光盘的程序(试了好几个); 和自己编的测试程序
debug 时全部出现无法看到core register 的问题 截图如下:
点击 core register 时没反应
console 显示 callstack 找不到 frame pointer
除此之外一切正常 怎样才能看到register的值?
yuetian zou
您好
请问您DEBUG时是否正常
建议
1)升级CCS4 到CCS5
processors.wiki.ti.com/.../Download_CCS
1)RESET CPU CORE,试试
请问您DEBUG时是否正常---> 其他功能都基本正常 唯独register的值无法看到
建议
1)升级CCS4 到CCS5 --------> 一开始用的CCS5 不行 换CCS4 还是不行 都出现同样问题
1)RESET CPU CORE,试试 ----------> reset 后 PC跳到 boot ROM ,然后跳出窗口显示 no source code available for "0x20b00000" (0x20b00000 是boot loader 的起点)
另外 使用 simulation 是一切正常的
yuetian zou 你好
这个问题可能是由CCS软件版本导致的,因为现在CCS版本不断在更新,建议升级到最新的CCS版本。
另外可以尝试关闭register窗口,再打开试试看。