你好!我公司现在采用DM368芯片设计的视频采集系统,一些板子会经常出现死机,按复位键也无法让芯片重新启动,只能通过断电来重新启动。导致这种问题的原因是什么呢?使用外部看门狗,有时能重启,有时不能重启。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. 所有板子是不是都没有上电起不来的情形?
2. 请贴复位电路上来看看,包括DM368端的以及看门狗端。有没有专门设计复位电路?
3. 死机和复位是完全关联的么,还是说死机的机器里出现这样的情况概率高?按描述似乎是这样的情况。 可以试试不死机的板子有没有复位不成功的相同问题。
BR,
Eason
1. 查看死机的板子电源质量,死机前和死机后,并对比好的板子。
2. 查看死机的板子在系统起来前后的电源压降,死机前和死机后,并对比好的板子。
3. 死机的具体现象是什么,芯片是否过热。 并用仿真器连接以确定是否arm连不上
BR,
Eason
你好,
请问你们是否有使用最新IPNC里面的ubl?或者请参考论坛讨论:http://www.deyisupport.com.edgekey.net/question_answer/dsp_arm/davinci_digital_media_processors/f/39/t/9002.aspx。
请问DDR的时序是否按照你们使用的DDR芯片做过调整?可以尝试在出现问题的板子上降低DDR频率,看问题是否有改善?如果有改善,可能就是DDR时序的问题。