TI的专家您好!目前我想解码显示1920x2160的分辨率,发现解码时可以的,但是display有问题,在创建的时候就出错,经过定位,最终定位到VPDMA的限制。
在VpsHal_vpdmaIsValidSize 这个函数中,会判断高度VPSHAL_VPDMA_MAX_FRAME_HEIGHT ,这个值定义为了2048,所以我创建1920x2160会失败,我想问的是这个值可以修改的吗?还是硬件上有限制,最大只能这么大?如果有这个限制,有没有别的方法可以解决这个问题? 谢谢,期待您的回复!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI的专家您好!目前我想解码显示1920x2160的分辨率,发现解码时可以的,但是display有问题,在创建的时候就出错,经过定位,最终定位到VPDMA的限制。
在VpsHal_vpdmaIsValidSize 这个函数中,会判断高度VPSHAL_VPDMA_MAX_FRAME_HEIGHT ,这个值定义为了2048,所以我创建1920x2160会失败,我想问的是这个值可以修改的吗?还是硬件上有限制,最大只能这么大?如果有这个限制,有没有别的方法可以解决这个问题? 谢谢,期待您的回复!
修改过这个值,跑不起来,我的意思的硬件到底有没有这个限制,因为我只修改了这个宏定义,如果没有这个限制,那是否还需要修改别的地方?如果有这个限制,有没有解决方法?