环境:
TMDSEVM6670LE, Rev 3A 评估板
CCS版本:5.2.1.00018, 编译器版本:TI v7.3.4
仿真器: XDS560V2-USB Mezzanine
ARM开发板,转接器
操作:
1. 连接6670评估板和ARM板
2. ARM上电,运行Linux
3. 6670上电,通过仿真器加载pcie example例程(停留在 pcieWaitLinkUp(handle);这一步)
4. Linux对应目录下没有生成设备节点
请问这样的操作是否正确,如果希望在主机上看到PCIE设备,6670开发板应该做什么设置?多谢。
ps. 我看到帖子http://www.deyisupport.com/question_answer/dsp_arm/c6000_multicore/f/53/tags/6678+pcie/default.aspx问的问题跟我类似,好像是通过外部跳线设置成pcie boot?有关于这方面的资料么?