TCP的发送缓冲区大小对发送速率有较大影响,那TCP的发送缓冲区最大可以设置为多大啊?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
striker striker您好,请教你一个问题:我最近改写NDK中helloworld 例子,用来实现DSP向PC传送数据,而数据由FPGA自通过UPP传送到DSP,我建立了两个工程,一个用来实现UPP接收FPGA的数据,一个用来实 现DSP和PC之间的通信,现在两个工程单独仿真都能达到目标,我想把两个工程合并成一块,我在UPP接受函数里定义了volatile int16_t xmit_buffer[LEN]; 用以接收来自FPGA传送过来的数据,volatile变量是全局变量吧,在接收完数据后,我调用了TCP发送函数,想利用send( s, &xmit_buffer[0], sizeof(xmit_buffer), 0 )对xmit_buffer直接访问,将里面的数据发送到PC上,但是在编译时出错了
,send函数里面用得是void* 但是upp里开的buffer必须是volatile吧,这个问题该怎么解决啊?
striker striker你好, 看到你之前的帖子, 有些关于SPI BOOT的问题想请教你, 方便加QQ交流一下吗? 我的QQ173166885, 谢谢, 冒昧打扰请见谅。
striker striker 你好
请问一下你的TCP有没有修改底层其他的东西?我使用的是helloworld的例子,修改了TCP发送缓存大小,将CPU时钟设置到1200MHz,测试中PC机每次向DSP发送一个字节,DSP回复256K数据,测试发现网速能到达10M字节,但是这个速度还是不够,请问有没有这方面的资料可以说一下呢?