在C6657开发板UCD9222的设计文件C6657_EVM_UCD9222_v03.xml中, 两路电压的VID口都是disable掉的, C6657的SmartReflex电源管理不就起不了作用了吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在C6657开发板UCD9222的设计文件C6657_EVM_UCD9222_v03.xml中, 两路电压的VID口都是disable掉的, C6657的SmartReflex电源管理不就起不了作用了吗?
SR3 特性在Keystone I 器件中暂不支持,但是SR1在K1器件中是支持的,所以9222上的VID口肯定是需要enable的
现在发布的C6657的功耗表是否以开发板为参考? 如果这样, 因为开发板的VID口没有打开, 是否有较大出入?
C6657开发板的核电压输出是固定1.1V, 现在C6657开发板的使用有没有出现相应的问题?
C6657 功耗表是TI 经过严格的在不同的温度和不同的CPU负载和外设使用情况下测试出来的,不是简单的以开发板为参考。
就我所知,目前没有出现什么问题。但请注意CVDD 的初始电压我们有个新出的Errta,请参考附件