请问在连接仿真器和硬件板的情况下怎么会出现如下问题?
1. C6747翻转一个GPIO口的电平怎么会需要78-80个时钟周期呢?(如 GPIO_SET_DATA01|=0x01 ; GPIO_CLR_DATA01|=0x01 ; 这样两条语句)
2.做150次8192点的FFT需要的时间多达6.8秒左右,这个会是如何引起的?(脱离硬件纯软件仿真模式运行大概需要1.1秒)
3.执行一条赋值语句大概需要20个时钟周期。
以上时间主要是利用CCS4.1.2菜单栏下的targe--->Clock来观察的。
谢谢!