我现在使用i2c控制tvp5146切换输入通道,但高速切换捕获图片的时候,会经常出现错误,不稳定(表现为一会儿好用一会儿不好用),具体原因还没找到。
想问问有什么其他好的解决办法吗? 换成tvp5158可以两路同时输入然后分别保存到两个buffer里吗?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好,
如果VPFE输入的时序发生变化,例如你做的切换,就需要复位VPSS来保证采集的正确。
建议使用TVP5158合并两个输入源再输入到DM36x里面,相关驱动请参考http://e2e.ti.com/support/dsp/davinci_digital_media_processors/f/100/t/68126.aspx。
Lewis Lee 说:tvp5158可以将捕获两路图像分别存放在两个buffer中吗?
TVP5158本身的功能是合成数据,使用相关驱动在DM36x上可以把合成的数据再拆分开来。你可以参考udworks DM36x DVR的参考设计。
Lewis Lee 说:如果VPFE输入的时序发生变化,例如你做的切换,就需要服务VPSS来保证采集的正确。
这句我不是太懂,如果方便的话,能麻烦你大概的说一下吗?谢谢
抱歉,拼写错误。是复位vpss
谢谢您,因为第一次接触这个东西,很多东西都不太明白,我还想问下,因为我是在linux用dvsdk开发,我现在应用程序中复位vpss,用户空间可以直接修改寄存器吗,还是有什么好办法,麻烦指教一下。
Chris Meng 说:如果VPFE输入的时序发生变化,例如你做的切换,就需要服务VPSS来保证采集的正确。
这句我不是太懂,如果方便的话,能麻烦你大概的说一下吗?谢谢
抱歉,拼写错误。是复位vpss
[/quote]谢谢您,因为第一次接触这个东西,很多东西都不太明白,我还想问下,因为我是在linux用dvsdk开发,我现在应用程序中复位vpss,用户空间可以直接修改寄存器吗,还是有什么好办法,麻烦指教一下。