在阅读GNU Make Build Process部分的DSPLIB Build Procedure步骤时,第一步是
- Add cygwin/bin to the environment PATH (Windows only)
请问
1.这个添加到的位置是用户变量还是系统变量,还是其他的什么地方?
2.变量是cygwin/bin,还是分别为cygwin和bin两个?
3.对应的值是什么呢?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
在阅读GNU Make Build Process部分的DSPLIB Build Procedure步骤时,第一步是
请问
1.这个添加到的位置是用户变量还是系统变量,还是其他的什么地方?
2.变量是cygwin/bin,还是分别为cygwin和bin两个?
3.对应的值是什么呢?
感谢您的解惑。
我用的是C6747,从ti官网上下载了DSPLIB,现在在DSPLIB安装目录下的example能跑了,但当我把它考出来放到另外一个目录下跑怎么就出现了好多的错误呢?
我现在碰到了一个新的问题,就是怎么在自己创建的工程项目下来使用FFT呢?
谢谢!
你好!
在源程序中包含了dsplib.h这个头文件,
同时将DSPF_sp_bitrev_cplx.h文件的内容改为如下:
ifndef _DSPF_SP_BITREV_CPLX_H_
#define _DSPF_SP_BITREV_CPLX_H_ 1
#if defined(_TMS320C6600)
#include "DSPF_sp_bitrev_cplx.h"
#elif defined(_TMS320C6740)
#include "DSPF_sp_bitrev_cplx.h"
#else
#error invalid target
#endif
#endif /* _DSPF_SP_BITREV_CPLX_H_ */
编译后在Problems窗口给出的错误提示是这样的:
#error invalid target
请问这个该如何解决?谢谢!
上面的错误问题解决了,是因为设置问题,选择的是c2000系列了。
但是库的正常使用还是不会(我直接在examples下修改的可以用,不知如何在非此目录下使用)
谢谢!