如题出现100个 这种类似的错误,进去源文件看了发现没错!!!!!!!
出现错误 如:D:/TI /C6000 Code Generation ToolS 7.4.1 /Include /exception" , line 11:error #18:expected a")"
D:/TI /C6000 Code Generation ToolS 7.4.1 /Include /new" , line 108:error #66:expected a ";"
D:/TI /C6000 Code Generation ToolS 7.4.1 /Include /iosfwd" , line 103:error #171:expected a declaration
.........................................
100个这种错误,找不出原因 ,这种头文件是TI公司自带的!
在我的工程中加了一个.cpp文件,加了就出现这种错误,不加就不出现,整个project里面都是.c的文件,但是把加进去的.cpp改成.c文件, 依然出现这种错误。
请问这种错误时什么原因导致的呢?
加入project的文件时没有错误的。