This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

mcfw api 与 link api关系



hi ,dear ti supports:

最近我在看DM8127 的rdk框架, 对于其中有些概念不是很清楚。想请教一下。

1.

Mcfw api 和 link api 之间关系到底是什么?

MCFW api 是不是仅仅运行在A8上面,link api是不是既可以运行在A8上面,也可以运行在

DSP  M3上面。

2.

A8 上面可以跑link么?

我知道 DSP  M3  VIDEO  VPSS M3 都可以跑link的。

A8上跑的link与 DSP  M3之间的link  有什么不同么?

3.

DSP上的link  A8上的link  以及M3 上的link 之间到底是如何通信的?

如何数据交互?

Best Regards!

 

  • 1.

    Mcfw api 和 link api 之间关系到底是什么?

    MCFW api 是不是仅仅运行在A8上面,link api是不是既可以运行在A8上面,也可以运行在

    DSP  M3上面。

    Louis: 正确。

    2.

    A8 上面可以跑link么?

    我知道 DSP  M3  VIDEO  VPSS M3 都可以跑link的。

    A8上跑的link与 DSP  M3之间的link  有什么不同么?

    Louis:A8上可以跑的MCFW / use-case就是基于Link API。A8上的Link 与DSP/M3 跑的link不同,比如Encode link 跑在Video M3而非A8。

    3.

    DSP上的link  A8上的link  以及M3 上的link 之间到底是如何通信的?

    如何数据交互?

    Louis:数据交互使用的是 Syslink/IPC, 具体可以看一下DVR RDK里面带的 《DVR_RDK_McFW_Link_API_Training》文档。

    下面是RDK的一个架构图:

  • 你好,我想请教你两个问题。

    1.DVR_RDK_McFW_Link_API_Training这个文档我没有找到,ti官网好像也没有。

    2.为什么Syslink/IPC在HDVPSS下面呢,