This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

关于DM368时序的问题



我在尝试画DM368的板子。内存使用K4T1G164QQ。

我在尝试按照SPRA839A(Using IBIS Models for Timing Analysis)中关于计算时序的公式,计算一次的时候。发现做比想象的难。

例如,下面的公式和对应的时序图

其中

请问,上面红线指出的“using only the DSP test load”  (测试负载),DM368文档资料中好像没有给出。

Tpd_max参数, 也不知道在哪里有给出?我应该怎样得到这些参数?

式子中的所有参数, 可以从DM368和内存芯片的IBIS模型通过PADS的HyperLynx仿真得到吗?

文档中,这些公式对我们布线真的有实际的意义和作用吗?还是单单是概念的东西?

谢