星期一新购进的APPRO-DM8127,RDK为3.0版本。未做任何软件上的更改,但是拍摄1080P60的视频一直不如人意。
如图是1:1截屏:
我们用DM8127主要是看重它60帧的高速拍摄能力,进行车牌识别。我们在公路上拍摄的车流如下。图中可以看出,噪声较大,车牌有拖影 ,已经模糊:
我们不知道一款新购进的机器效果怎么如此差强人意,是否还要我们自己去调节sensor与isp呢?
因为我们也有海思的同类型产品,
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
星期一新购进的APPRO-DM8127,RDK为3.0版本。未做任何软件上的更改,但是拍摄1080P60的视频一直不如人意。
如图是1:1截屏:
我们用DM8127主要是看重它60帧的高速拍摄能力,进行车牌识别。我们在公路上拍摄的车流如下。图中可以看出,噪声较大,车牌有拖影 ,已经模糊:
我们不知道一款新购进的机器效果怎么如此差强人意,是否还要我们自己去调节sensor与isp呢?
因为我们也有海思的同类型产品,
发帖子的时候遇到了问题。
后面的话应该为:
因为我们也有海思的同类型产品,它们的产品才30帧,但是成像比DM8127清晰多了,拍摄车辆的时候也没有拖影现象。
至少和几个问题有关:
1. 对焦不实
2. 光圈太大
3. 镜头自身在边缘处分辨率下降
4. 编码参数设定
5. lx请补充
DM8127与另一摄像机的对比
DM8127:
另一摄像机:
焦距都是一样4mm。注意黑色的显示器、笔记本包、还有花,可以看出DM8127很多细节都丢失了,另一摄像机很好的显示了这些细节。
能给个思路么,谢谢!
1.
你是用appro的3A 还是自己写的3A
2.
是否开启8127的 3D 降噪 以及 ISP模块的一些图像处理功能?
偏冷的话,把饱和度调高点会有改善。如果要更好的效果,估计要在isp里修改。