你好:
最近在调试TMS320C6678的GPIO中断,板子是自己做的,环境CCS5.1。中断流程是这样的,上位机通过串口给板子的FPGA发送信息,fpga收到信息后给DSP的GPIO_0端口发送上升沿,触发中断,DSP收到中断后从DDR某地址读取数据。
现在的问题是这样的,上位机通过串口发送数据是自动发送的,间隔为200ms,DSP端可以成功的收到中断,并进行响应,但是问题是,DSP在响应一定次数之后,就不再响应中断了,可以肯定此时串口一直未停,FPGA一直在发送上升沿,点击停止,提示:NO source available for “地址”,感觉好像是跑飞了。附件是我的工程代码,帮忙分析下。
谢谢!