Part Number: TMS320C6713B
只使用一路MCBSP,原本有一个FSX引脚可作为一个设备的片选,还想使用一个GPIO拓展成另一个设备的片选,现在准备将FSX和GPIO接在一起,不知道这样可行不?请TI工程师给点意见,请问具体怎么实现,怎么解决每次只选中一个设备呢?有相关资料吗?,是直接控制GPIO拉低产生起始信号吗?
MCBSP_write使用这个函数发送时,该函数内部应该先要控制片选拉低,那么请问上述使用GPIO做片选时,怎么选中另一个设备呢?谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Part Number: TMS320C6713B
只使用一路MCBSP,原本有一个FSX引脚可作为一个设备的片选,还想使用一个GPIO拓展成另一个设备的片选,现在准备将FSX和GPIO接在一起,不知道这样可行不?请TI工程师给点意见,请问具体怎么实现,怎么解决每次只选中一个设备呢?有相关资料吗?,是直接控制GPIO拉低产生起始信号吗?
MCBSP_write使用这个函数发送时,该函数内部应该先要控制片选拉低,那么请问上述使用GPIO做片选时,怎么选中另一个设备呢?谢谢
抱歉,我们没有这方面的示例可供参考。
可以尝试把FSX设成输入模式,然后由GPIO管提供同步信号。请参考user guide。
7.2 Special Case: External Device is the Transmit Frame Master
https://www.ti.com/lit/ug/spru580g/spru580g.pdf
另外,C6713B由两个mcbsp口可以使用。