hi:
1.
我目前遇到一个奇怪问题,我使用EDMA3 来申请DMA通道时候。具体调用函数
EDMA3_DRV_requestChannel()。但是,奇怪的是,我工程里面其他地方从来没有
使用DMA,只有这个函数中使用了,为什么会申请失败呢?返回值不等于EDMA3_DRV_SOK.
而是-132错误码。我跟了下,是因为EDMA3_DRV_requestChannel里面调用函数
EDMA3_RM_allocResource()返回失败导致。再深入下去没跟。问题是,为什么第一次申请
就会失败,如果是申请很多通道了,然后可能导致申请不到,问题是,我程序中只有一个地方
使用。竟然返回失败。太诡异了。
2.
另外,我想问下,EDMA3 通道申请,是不是随机的,是系统自动分配通道么?上面requestChannel
函数似乎不能指定具体通道的。