TI已经不再支持RTDX,但不知道在CCS5.3下能否还可以使用?向各位行家请教以下问题:
1、RTDX是联系CCS与PC Windows环境的桥梁,原先在CCS 3.3以下版本用是很方便的,现在为什么不再支持了呢?有更好的工具了么?
2、在CCS 5.3环境下,使用DSP/BIOS还可以设置RTDX通道,是否意味着还可以使用RTDX?
3、在CCS 5.3环境下,使用DSP/BIOS不仅可以设置RTDX通道,还有simulation选项,这意味着RTDX可以在simulation下使用么?如何使用?
4、在CCS 5.3环境下,如果用JTAG模式可以使用RTDX,请教是否还是和以前使用的方法是一样的?会有区别么?
谢谢!