,黑电平校正的环境要求? 各位大神都指教..
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1. put camera into normal light enviroment.
2. turn off Auto Exposure in the website
3. set the CLAMP->ISIF_CLDCOFST = 0 in the register view window.
4. put camera into dark enviroment, cover the lens cap
5. Now the image should be dark without noise, it can be used for black clamp tuning.
你把这个再截个raw去分析下看看,RGB的直方图位置如何。
你抓取实际场景或者色卡的时候,黑色能够正确的还原吗?
在设置上,应该是把DRE关掉的。
ISIF_CLDCOFST的值,是8192减去计算得到的值,即:Tuning param data -> Data Pedestal 的值得到的。
eason wang
你好!
请问黑电平校正与黑平衡校正是一样的概念么?如果不同,他们有什么区别?
谢谢!
听说过白平衡,没听说过黑平衡。baidu了也没见过这个词……
你抓raw对比过了吗?Bayerpattern插值设置对了吗?用colorbar试过了吗
clkconfigset? RU sure?
光圈最大的时候是一直这么红?白平衡tune过吗?
不好意思打错了 ,是ISIF_CLDCOFST , 是的,室外光圈最大时一直这么红,室内正常.白平衡没有tune过.