This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

DDR2内存的问题



我在尝试画DM368的板子,使用DDR2内存芯片K4T1G164QF。DM368给内存的时钟为800MHZ。

我想问,我仿真内存的DQ数据信号的时候,DQ数据信号的频率就应为1600MHZ吧

  • 啥,时钟频率是400MHz吧,DDR等效的数据率800MHz

  • 是,是,我记错了。

    可以再请教一下您吗。

    DM368手册中,关于器件的DDR/mDDR  Interface  的 ELectrical  Data/Timimg (时序方面的)  的特性的详细数据(就是数据建立时间Tsu,Thold。。。。这些数据 ),好像没有给出。 

    我也找过其他有关DM368的DDR有关资料,也没有找到。

    我认为这些数据对仿真应该是很重要的。

    可以去请教一下,这些关于DM368的DDR的数据在哪里有?