This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

TMS320C6657: C6657 PCIe reset control

Part Number: TMS320C6657


参考 SPRAC59A PCIe FAQ文档里第2章节:

也就是说,建议PCIe reset信号要连到DSP的reset管脚 RESETFULL。
这种连接相当于PC的主板在控制DSP的RESETFULL。
但是参考EVM设计,其他的上电时序相关信号又是由CPLD控制的。
这样会不会导致RESETFULL和其他的信号之间的时序满足不了DSP上电的要求?

总之:RESETFULL管脚到底应该由CPLD控制,还是由主板的PCIe Reset信号控制?