This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
A8不运行linux。
你好,
你是需要CCS进行DSP的调试么?还是其他具体的需求?
不是,ccs调试完怎么让它上电后在dsp里运行。还有,我能不能利用hdvpss driver包编vpss m3上的程序,然后又怎么让它上电也自动运行?是不是都要通过a8来加载运行?那在a8上不利用linux能完成不?
可以使用hdvpss drvier包来编译VPSS M3的二进制文件,上电运行的话,还是需要A8启动后加载M3或者DSP上的二进制文件。无法避开A8直接启动DSP。
A8采用什么样的机制?有资料能够推荐吗?
A8编裸机程序加载和接收hdvpss drvier包编译的程序采集的图像数据,可行不?我看hdvpss drvier包提供了一个proxy server。这个编裸机程序和它交流可行不?有没有相关资料。
有使用DVR RDK或者EZSDK么?上面都有uboot,kernel以及配套的文件系统,同时也有加载M3代码的方法提供。
有rdk3.0.但是a8不行用linux或者uboot。想直接编写A8逻辑程序加载并且和vpss m3运行的hdvpss driver包程序进行数据交换,可行不?