Part Number: TMS320C6713B
TI工程师您好:
我将一个简单的串口收发程序再RAM中运行测试通过后下载到flash,下载至flash后(有引导程序,上电会自动将flash程序搬运到RAM运行)不断电只按复位按钮,测试多次程序每次都能正常启动,串口收发都是正常的,但是只要一断电重起,程序可以启动起来,但是串口给板子一发数据,程序就卡死了。请问要从哪方面查找原因呢?堆栈我设置的很大,中断向量表中就一个用于串口接受_c_int08(EDMA)中断。
另外不知道我理解的对不,我的程序中使用了全局变量、static,这些变量应该存在于.cintit .const .bss 段中,在上电的引导程序中应该会自定拷贝至变量符号中,还是我的全局变量必须使用 #pragma DATA_SECTION(xmitbuf,"xmit_buf"); 指令存放到指定位置才可以。
希望工程师能够指点迷津,谢谢!