你好!
怎样设置才能使中断事件发生时,进入与之对应的中断函数而不是其它的中断函数呢?用什么语句,在哪些文件中进行设置啊?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Code Composer Studio Application Programming Interface Reference Guide SPRU321
TMS320C6x Peripheral Support Library Programmer’s Reference SPRU273
TMS320C6000 Chip Support Library API Reference Guide SPRU401
TMS320C6000 Chip Support Library API User’s Guide SPRU401
这几个文档我只有2000年左右的版本,我想在TI官网上下载最新的,可是网站登录不上,如果方便的话,您能不能发给我一份或者推荐个其它的下载地址,万分感谢!我的邮箱是liubenlu@126.com
网站访问是正常的,你知道了文档号,应该不难搜索到。谢谢!
benlu liu,
您好!
SPRU321在2002年后就没有发布了。请参考下面的讨论链接:
SPRU273 应该被被 TMS320C6000 Chip Support Library API Reference Guide 取代了但是SPRU401也找不到,估计是不同的芯片的CSL API文档分开了。你可以试试下载对应的CSL库,我的6678的CSL安装目录中有对应的CSL API文档。SPRU273 1998年的版本在focus.ti.com/.../litabsmultiplefilelist.tsp 可以找到,太旧了不建议使用。
请告诉我们你需要的是哪款芯片的CSL API资料。
谢谢!
benlu liu,
您好!
安装MCSDK2.0 后在C6678 PDK(平台开发包) 下有csldocs.chm。MCSDK1.0安装后也有C6457,C6472和C6474的CSL文档。
MCSDK可以在下面的链接下载。
CSL的英文知识库如下: