This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

从论坛下载的vlfft导入之后没法用



我也不知道为什么?导入工程之后里面的文件夹都打不开。提示信息如图。

有没有人也遇到过一样的问题呀? 我用的ccs是5.0.3版本,光盘自带版。xdctools是装mcsdk的时候直接生成的3_20_08_88..

  • 右键单击文件夹提示只能在windows窗口中打开文件夹.工程里面是锁住的~

    多谢各位啦!!

  • 我自己建了一个BIOS/SYS工程,想把这个程序移植过来~但是编译总是不成功.(截图如下)我build variable里面加入了STM_LIBRARY_ROOT. 在environment里也加了TI_MCSDK_INSTALL_DIR.

    由于我是用6678,所以在configuration里面把messageQ什么的那些也都注释掉了。

    另外截图里面打印的有可能不完整,因为在最开始的时候还曾经有提示过这样的错误信息:fatal error:#error xdc_target_types_ must be defined to name a target_specific header containing definitions of xdc_Int8,xdc_Int16.

    希望各位大虾帮忙!!谢谢各位啦

  • 不要沉啊!又遇到类似问题的或者VLFFT编译通过的大虾能花几分钟回复一下儿我!不甚感激!