芯片:TMS320C6678
硬件环境:TMDXEVM6678L
软件环境:CCS5.2.1
程序运行到断点后,需要用Graph功能画出一个8192个double数组的图形,在图形性质选项中数据缓冲长度和显示长度均设为8192,但图形界面先是一片空白,然后闪出一个图形,然后就没了。。。
明明运行另一个程序同样画8192个double数组的图形都可以,为什么这个就不行呢?有什么因素会影响呢?
然后我尝试减少点数画图,8000、7500点不行,7000点能行,画出的图形如下:
请问问题可能出在哪呢?
谢谢!