This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

appro IPNC RDK中有没有使用dsp的usecase?

版本应该是3.5的,看论坛中DVRRDK中的提供的usecase很多,但appro提供的就没有发现和dsp有关的usecase

另外一点,从给的文档看,swosd和scd都是在dsp上做的,相机好像也用到了,代码这块看的还不是很明白,好像给的几个usecase也没有涉及这两个地方,那如果要是想添加dsp的算法该如何入手呢?

还请TI的工程师帮忙回答一下,谢谢!

  • 补充一下:swosd这些在usecase里有作为link用到了,但在chain中好像没有体现是在dsp中做的?

  • 嗯,在usecase的multich_tristream_lowPower.c文件中,swosd link 是在vpss上面

    完成的,并不是在dsp上完成的,DSP的例子好像是没有的

  • kunlong tian 说:

    补充一下:swosd这些在usecase里有作为link用到了,但在chain中好像没有体现是在dsp中做的?

    请关注multich_tristream_smartAnalytics.c的usecase中的valink。valink是在DSP上面实现的,

    利用用到了DSP。

  • Armstrong 说:

    请关注multich_tristream_smartAnalytics.c的usecase中的valink。valink是在DSP上面实现的,

    利用用到了DSP。

    非常感谢您的回复,不过不知道是我没找到还是appro ipnc rdk 3.5中没有这个usecase,我这里给的usecase只有6个,没有您说的:multich_tristream_smartAnalytics.c,不知道您能给我发一下么?我的邮箱是:t175010415@163.com

    再次感谢.

  • 据我所知,multich_tristream_smartAnalytics.c只存在与3.2版本中,3.5版本中这样的usecase存在于multich_tristream_fullfeature.c。

  • 我的是APPRO RDK 3.0版本 

    具体见附件