This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

有关MCFW下面怎样读取文件数据送给DSP编解码问题



最近在DM8168的DVR_RDK里面开发,由于初次接触发现有很多问题很那理解。

1、阅读RDK包里面的源码,发现采集的数据直接送给底层去编码后返回。如果我想读取本地文件,然后将数据送给底层去编解码可以试想吗?如果可以需要怎样调用api接口实现?

2、我的RDK包里面文旦介绍只有关于H264的编解码,SDK的omx模块中有多种格式的编解码。想知道RDK里面支持mpeg2(OMX下支持)格式视频的编解码吗?

3、如果我自己写了一个算法(在codes engine下运行正常),怎样才可以移植到RDK里面去调用?

哪位大侠对着写比较了解的帮忙解答一下,有好的建议也行?

谢谢了~~!

  • 你好,

    1. DVR RDK里面的dec+display就是读取文件解码,请参考。

    2. 在DVR RDK里面没有使用CE,你可以参考现在的dsp上算法link加入你自己的算法。

    3. 你可以参考ti tools下算法库,了解支持的算法格式。

  • 你好,

        还有几个问题需要麻烦您指教:

    1、我在DVRRDk包里面没有找到有关mpeg2相关的解码盒编码算法,看代码里面似乎也不支持。想了解一下是因为我的DVRRDK版本太老,还是说RDK里面mpeg2的解码盒编码需要自己去实现?

    2、在DSP上link加入自己的算,有相关的介绍的文档吗?由于初次接触Dm8168,里面文档较多,还不是很熟悉。

    谢谢~~!