各位专家,你们好
我使用的芯片是c6747,现在想实现从内部buffer传输数据到EMIFA上,想通过DMA的方式进行。EMIFA上面挂载的是sram,8bit,可读写,起始地址为0x6200 0000;请问应该怎么配置EDMA?
我看了数据手册,EMIFA只是个DMA slave,那像我这种情况,EDMA没有专门的内部ram对应的通道来发起EDMA,我应该怎么配置呢?
我尝试了GPIO触发中断trigger EDMA,src配置为内部ram,dest配置为EMIFA地址,但是触发后DMA传输不成功,不知道什么原因,烦请解答!