本人调试SD卡初始化过程,一直没有通过。具体情况如下:
初始化的频率设为300KHz,初始化步骤如下:
1.延时74000次减法,(DSP的CPU为300MHz,SD clock 为300KHz,相当于74个SD 个clock)。一次减法是否就一个CPU clock?
2.发送CMD0
3.发送CMD8,回应正常。
4.循环发送CMD55+ACMD41。循环间隔50ms。发送ACMD41后能返回0x00FF8800,但最高位始终不为1,即SD始终处于busy状态,初始化不成功。
请大家多多指点。多谢