在正常下载U-BOOT和UBL文件以后,板子上电,在PC机超级终端配置IP地址等后,键入saveenv后出现以下错误:
Erase size 0x00004000 smaller than one erase block 0x00020000
Erasing 0x00020000 instead
Erasing at 0x0 -- 0% complete.
自己在网上查了很多,都是修改U-BOOT里面的两个变量 CONFIG_ENV_OFFSET 和CONFIG_ENV_SIZE的值,但是我在修改后,板子上电时超级终端都不会出现正确的信息了。而且U-BOOT采用的是购买开发板时合众达给的原配U- BOOT,而且操作时严格按照官方资料进行的。哪位高手告诉我问题出在什么地方啊?!