大牛们:
实验室额外给了些工作:让做一下本实验室基于TMS320C6455开发的板子跑一些程序,在CCS5.3环境中。现有以下问题:
1. 由于PC机是64位系统,那么CCS5.0是否有对应的63位安装程序,XDS560的驱动版本有没有64位的吗?是否必须是64位驱动以及IDE环境?如果是的话请提供下载地址,谢谢。
2. 在配置目标配置文件.CCXML文件,选取了TI XDS560 Emulator后再devices选择窗口并没有C6455的芯片,64系列只看到了c6472和C6474,这里该如何选取呢?请解释下,如果有现成的 .CCXML文件,请给出。
3.TI提供的 TMS320C6455的开发板是DSK6455,我想肯定光盘里有相应的GEL文件(当然该文件在CCS_base里也有)以及CCXML文件等等,有买这款板子的同仁们们否提供下资料?