我的板子(SEED-VPM6467)的网络一直不通,打电话问客服时客服说的是下载完内核以后网络会通,但是我通过串口下载内核(不是采用TFTP方式)后,网络还是不通。我已经关闭了防火墙,也采用了交换机而不是网络直连,另外交换机也测试过没有问题。引文我看到网上讲的在下载内核前板子就应该可以PING通主机,但是这个我就通不过。所以想请教下是什么问题?会不会是开发商提供的U-BOOT里面的网络驱动程序有问题啊?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你有确认6467端的网络设置是正确的吗,板子是否设置了ip或者通过dhcp获取到了ip?
你说的网络不通,只是用ping的方式? 板子ping主机和主机ping板子都试过吗
板子已经设置了IP,我是利用U-BOOT专用的命令格式在超级终端输入的,例如:setenv serverip 192.168.0.23和setenv ipaddr 192.168.0.24,而且MAC和网关也都设置了,且IP为同一网关下的。通过printenv打印信息看到保存是成功的。不过我不知道你说的dhcp获取IP是哪种方式啊?
而网络不通一个是用PING的方式,而且还测试过TFTP,也是不行。板子PING主机和主机PING板子都试过了,都不行!但是在交换机下,主机PING虚拟机是可以通过的!