This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

AM3359 RTC

Other Parts Discussed in Thread: AM3359, TPS65910

关于AM3359 掉电后,在使用电池给RTC实时时钟供电的情况下,RTC不能工作的问题,

请问TI 是否已经解决该问题。

  • 你指的是RTC-only suspend 的情况下,内部时钟停止的问题吗?

    如果是,可以参考最新的errata,已经说明在新版本芯片上解决了(PG2.0 PG2.1)

  • 我的应用是这样的:  在我们仪器的电源关闭的情况下,使用纽扣电池给RTC时钟供电,维持时间的准确;

    仪器下一次启动时读取RTC的时间。现在发现的问题是,RTC时钟在电池供电的状态下,不工作了。结果是

    我们的仪器再次启动后读取得时间不对。我们已经分析电池是能够给RTC正常供电,并且RTC在AM3359上电工作的

    过程中也是能够维持时间的准确性,所以怀疑是芯片的问题。

  • 如之前的回复,老版本的芯片会有RTC时钟的问题,在RTC-only suspend时,RTC会出现停止的情况

    在新版本芯片下已解决此问题,具体查看芯片最新的勘误表

  • 新版的AM335x,RTC only的功耗大约在40uw,另外还要考虑到LDO的损耗,如果您用纽扣电池供电,期望能供多久?

    如果需要时间很长,可以考虑外接专业的RTC芯片或者使用TPS65910上的RTC,这个的功耗在10uw以内