我已经按 processors.wiki.ti.com/.../Overview_of_DA8xx_SDK_Getting_Started_Guide 上的说明安装了必要软件和工具
电脑系统是 Win7,DA830 接上电脑后,无法安装驱动程序。打开 CCS 的 Debug Perspective 也看不到任何板子。请问如何使板子可以识别呢?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我已经按 processors.wiki.ti.com/.../Overview_of_DA8xx_SDK_Getting_Started_Guide 上的说明安装了必要软件和工具
电脑系统是 Win7,DA830 接上电脑后,无法安装驱动程序。打开 CCS 的 Debug Perspective 也看不到任何板子。请问如何使板子可以识别呢?
谢谢!
请问是否按照 http://processors.wiki.ti.com/index.php/Getting_Started_Guide_for_OMAP-L137 这里的步骤来进行配置呢?
#1. 如果是CCS的连接问题,下面链接是最全的,芯片不一样,但从JAG链路的角度是一样的,所以可以相互借鉴。
#2. 如果是板子使用问题,则参考上面你的链接即可。
#3. 顺便问一下,你怎么会用DA830的?谁在支持你?
现在板子连接后打开电源,Audio Board上的红色ERROR (INT0)指示灯是亮的;CCS5中新建Configuration的时候进行test connection,显示如下信息:
[Start]
Execute the command:
%ccs_base%/emulation/drivers/sdjtag.exe -f %boarddatafile% -v -X reset -X scantest
[Result]
** BoardFilePath: C:\Users\brglng\AppData\Local\.TI\847665652\0\0\BrdDat\testBoard.dat
** Resetting Emulator
ERROR -- XDS510USB Reset Failed
ERROR -- Check power to your emulator/eZdsp
ERROR -- Then check your port address
ERROR -- Cannot find necessary emulation driver file(s)
[End]
请问这个如何解决呢?谢谢!!!